This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:MSP430FR4133 FRAM 问题

Guru**** 2813725 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1167709/msp430fr4133-msp430fr4133-fram-problem

器件型号:MSP430FR4133

大家好、我使用的是 msp430fr4133 MCU。

如果使用 fram 内存时系统短路、则会初始化特定内存区域(或擦除?) 设置为0xff。

奇怪的是、操作系统在该区域中不可能覆盖、因为在逻辑中第一次只执行一次写入。(即使重新启动、如果已经写入、也不会写入)

以下是正常期间和短路后的存储器值。

0x00001830:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF E6 070B |
0x00001840:01 10 16 5B 07 00 1A 07 00 00 00 00 00 00 00 |...[...........
0x00001850:00 00 00 CD 06 00 00 C9 06 00 00 FF FF FF FF 5B |…… [
0x00001860:07 00 1A 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CD |…
0x00001870:06 00 00 C9 06 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
0x00001880:--- B l a n k --(全部为0xFF)----

0x00001830:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF E6 070B |
0x00001840:03 0F 16 5B 07 00 1A 07 00 00 00 00 00 00 00 |...[...........
0x00001850:00 00 00 CD 06 00 00 C9 06 00 00 FF FF FF FF FF FF FF |
0x00001860:---- B l a n k --(全部为0xFF)----

是否可以在短时间后仅更改框架的特定区域?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简而言之、这意味着什么? 将 VCC 连接到 GND 有一段时间?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想与您一起检查的几件事:

    1.您是否在我们的代码中执行了内存擦除或写入操作?

    2.确保启用存储器写保护、 在 SYSCFG0中设置 PFWP。

    3.确保 SVS 被使能