This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6730:常规版本与 A 版本

Guru**** 2686445 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6730A, MSP430F6730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1168780/msp430f6730-regular-vs-the-a-version

器件型号:MSP430F6730

大家好、

 MSP430F6730和 MSP430F6730A 之间是否存在任何主要差异

裸片更改? 处理变更?

最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    勘误表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您发送勘误表、但如果 A 版本中修复了问题、为什么要继续提供常规器件?

    这两个器件之间是否存在任何功能差异、或者它们在功能上是否相同?

    BR、

    -rt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们必须从 TI 获得有关这一点的响应、它看起来 A 版本和非 A 版本是完全相同的、有扭曲的、等等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    请参阅 《MSP430F67xx 和 MSP430F67xxA 器件之间的差异》应用手册(SLAA666)。 

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀、我简直不能再有更错误了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brandon! 我要看一下。

    此外、它是否位于 TI.com 的产品页面上? 即使使用直接谷歌搜索、我也很难找到它。  

    无论通过哪种方式、都非常感谢!

    BR、

    -rt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我在 MSP4306730A 和 MSP4306730产品文件夹的"技术文档"标题下看到了它、但那里有很多文档、所以我承认很容易错过它。 实际上、我只能通过 MSP4306736/A 的相关线程找到它

    此致、
    Brandon Fisher