主题中讨论的其他器件:OPT3001-Q1、 LP8860-Q1、 OPT3001、 MSP430FR2355、
我已成功使用 DriverLib I2C 驱动程序在 LP8860-Q1背光控制器上写入寄存器。 我需要帮助的是以正确的顺序调用正确的 DriverLib 主模式 API 调用、以便从 OPT3001-Q1环境光传感器读取数据。 我已阅读 DriverLib 用户指南和 HTML 文档、但没有足够的详细信息来了解如何正确混合 API 调用以获得具有重复起始条件的组合写入/读取、从而满足 OPT3001-Q1读取周期要求。 I2C DriverLib 代码示例都不会显示正确的 API 调用顺序。 请帮助我了解在 OPT3001-Q1上的读取周期应使用的 API 调用顺序。 谢谢您...