This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2ET:MSP-EXP430G2ET

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83849IVS-EVK, MSP-EXP430G2ET, USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/775004/msp-exp430g2et-msp-exp430g2et

器件型号:MSP-EXP430G2ET
主题中讨论的其他部件:DP83849IVS-EVKUSB-2-MDIO

你(们)好

我正在对 DP83849IVS-EVK 板进行以太网通信测试。

我想修改寄存器以更改为 LED 模式3

我有 "MSP-EXP430G2ET" Launch Pad

我读取"USB-2-MDIO 软件工具"(SNLU 197)

但本文档与 "MSP-EXP430G2ET"稍有不同

[问题]

"MSP-EXP4300G2ET"板上的哪个引脚应该连接 DP83849IVS-EVK 板的 MDIO/MDC 引脚?

请告诉我吗?

谢谢  

来自 Donell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以从程序的帮助菜单中找到连接指南。
    但未找到 PHY ID
    我还应该检查什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请遵循 USB-2-MDIO 用户指南中的指导

    B.R

    冬季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Winterter Yu

    感谢你的答复

    如您所知

    我正在尝试使用 MSP-EXP430G2E2 Launchpad 和 DP83849IVS-EVK 板运行 USB-2-MDIO。

    但我仍然遇到 PHY 搜索问题。

    我的条件是  

     1) 1)已连接

      :DP83849IVS-EVK MDIO/J1 PIN2 --- MSP-EXP430G2E2电路板 MDIO/P1.5

       DP83849IVS-EVK MDC/J1引脚5 -- MSP-EXP430G2E2板 MDC/P1.4

       和 GND 引脚已连接

     2) 2) MSP-EXP430G2E2板上的电压

     :驱动程序已安装

     :已成功刷下、一直到 Launchpad 以及完全照明的 LED1和 LED2

      (文件:USB_2_MDIO_G2.hex)

     3) 3)

     : J36 (PHYAD1)和 J37 (PHYAD2)=>捆绑高电平或开路

     4)在 USB-2-MDIO 上

     : 可以打开端口,端口状态显示为“HW Connected”

    但是,当我运行“文件->查找 PHY ID”时,所有32个 PHY ID 都显示“Noi 可用”

    请问有什么想法或问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Donell、

    如用户指南所述、首先应完成"步骤7:单击 Open Port 以连接到 MSP430 LaunchPad"、然后运行"文件->查找 PHY ID"选项。

    B.R
    冬季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、冬季

    感谢你的答复

    我已检查步骤7,

    端口状态窗口在"USB-2-MDIO" 程序上显示"绿色"和"硬件已连接"

    即使在上述条件下、也有可能无法连接端口吗?

    多内尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Donell、

    我不知道这个问题。 您可以在接口论坛中提出新问题吗? DP83849IVS 属于接口产品系列。
    它们将为您提供帮助。

    B.R
    冬季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的
    非常感谢

    多内尔