This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP430FR6047测量 Δ t 问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/772669/msp430fr6047-msp430fr6047-measuring-delta-tof-problem

器件型号:MSP430FR6047

你好

我想使用 MSP430FR6047开发超声波水表。 我使用的是评估板。

我们测试了从0到30吨的流量。

实际上、从5.5吨流速开始、Δ 飞行时间的信号正在搜索。

tof 值约为250ns。

我认为这是因为传感器频率。  

TOF 值的250ns 似乎是此过程的阈值。

我的计算如下。

===================================================================================================

相关频率为2*传感器频率= 4MHz

ToF 值为1/4Mhz = 4ns。

===================================================================================================

这个问题是否有任何解决办法?

我还想知道哪个配置与相关性相关。

谢谢!

NK Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoo 先生、

    您能否确认您使用的是2MHz 还是1MHz 传感器?  换能器之间有多远? 当您说250ns 是阈值时、您是否询问这是平台支持的最大 Δ 飞行时间?

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用2MHz 传感器。

    我想知道 DToF 的限制。

    此外、我还想知道配置设置、以便能够测量高流量。

    谢谢你。

    NK Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoo 先生、

    我相信您可以在此处找到您的问题的答案:

    e2e.ti.com/.../768417 dToF

    BR、
    Leo