主题中讨论的其它部件:ENERGYTRACE、 MSP-EXP430FR2433、 MSP-EXP430FR6989
EnergyTrace 将测量和显示的最低电流是多少? 其他文章说、EnergyTrace 不会显示数十纳安的 LPM4.5。 但是、如果它显示的功率接近零、您是否可以假设 LPM4.5、相反、如果它显示的功率高于.001mW、您是否可以假设您没有进入 LPM4.5?
使用 MSP-EXP430FR2433,如果我使用 EnergyTrace 并选择“Free Run”, 然后放大“功率”图,它将在 Y 轴(功率)上显示0.001 mW 的最小非零刻度,并且我的功率曲线在某个时间点非常接近零刻度(远低于.001mW 刻度), 但稍后(当程序也应该位于 LPM4.5中时)、曲线接近0.022mW (大约7uA。)
我最感兴趣的是了解我是否可以信任 EnergyTrace 来告诉我目标不在 LPM4.5中。 我可以稍后通过计时电容器电源放电所需的时间来测试实际电流。