This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:使用 SD 卡进行固件更新

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/776683/msp430f5659-firmware-update-using-sd-card

器件型号:MSP430F5659

大家早上好!

我今天来到这里是因为我想知道是否可以使用 SD 卡上传我的固件。

由于固件和软件更新越来越重要、我正在研究直接从 SD 卡更新固件的可能性。

有可能吗? 哪一项是最佳的起点? 前进的最佳方式是什么?

任何建议和帮助都是非常感激的、尤其是如果有人有过这样的经验。

此致、

Maria Angela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Maria Angela、
    使用 SD 卡上传固件不会出现任何问题。
    第一步是开发用于驱动 SD 卡的硬件和固件驱动程序。 有关更多信息,请参阅应用报告:《将 MSP430TmMCU 与 MMC 或 SD 闪存卡连接》(www.ti.com/.../slaa281c.pdf)。
    第二步是基于 SD 卡驱动程序开发引导加载程序软件。 它类似于使用 UART 或 I2C 接口的定制 BSL (引导加载程序)、但区别在于使用 SD 卡。 关于定制 BSL 参考文档、请参阅网页《适用于 MSP 低功耗微控制器的引导加载程序(BSL)》(www.ti.com/.../mspbsl)中的第3步(自定义 MSP BSL)

    希望这可以回答您的问题。

    此致、
    Lixin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lixin 非常感谢您的清晰回答。
    在接下来的几天中、我将从您建议的网页开始研究如何使用 SD 卡自定义 BSL。

    此致、
    Maria Angela
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您查看建议。 您认为现在可以解决此问题吗? 如果您有更多问题、您可以发布另一篇帖子或直接回复此主题。

    此致、
    Lixin