This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430F5529LP:CCS/MSP-EXP430F5529LP 与 IC DAC8811和闪存 SST25VF010A 进行 SPI 通信

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8811, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/777861/ccs-msp-exp430f5529lp-ccs-msp-exp430f5529lp-spi-communication-with-ic-dac8811-and-flash-memory-sst25vf010a

器件型号:MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他器件:DAC8811

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我叫 Antonio Sosa,我不是在 SSC 编程方面做实验

 我有一个项目需要验证 IC DAC8811 (写入0x00并在其输出端测量一些电压电平)。为此、我有 MXP-EXP430F5529LP、您可以在 CCS 或 C 中共享有关如何执行此操作的示例 communication.between MSP-EXP430F5529LP 和 DAC8811 (SPI 通信) 此外,在该项目中,我还需要写入闪存 SST25VF010A 也是 SPI 通信,我可以使用同一套件。

提升您的支持。

Antonio Sosa