This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6749A:MSP-FET 闪存仿真工具

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6749A, MSP-GANG, MSPDS, MSP-FET, MSP430-FLASHER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/771699/msp430f6749a-msp-fet-flash-emulation-tool

主题中讨论的其他器件:MSP430F6749AMSP-GANGMSPDSMSP-FETMSP430-FLASHER

ART 编号:MSP430F6749A

目前、我正在使用 IAR EW430 6.30.1版和 MSP-FETFlash 仿真工具来下载并调试到 MCU 中。 我面临的问题是、每次尝试下载到 MCU 时、都会出现以下错误:

 

2019年2月1日星期五15:17:11:致命错误:无法设置器件电压。   会话已中止!

 

为了解决硬件问题,我在 MSP-GANG 编程器上使用了相同的导线和适配器引脚配置,并且可以将程序成功下载到 MCU 中。

 

我还设法在之前的另一台笔记本电脑上下载到 MCU、该笔记本电脑具有相同的 MSP-FETFlash 仿真工具、其中序列号以17开头、IAR EW430版本6.30.1

我看到过这篇文章:

其中、如果将 IDE 升级为6.40版、且 FET 闪存工具从17开始、则会导致此错误、但我上次在使用相同设备的 Windows 7笔记本电脑上执行此错误。  

您是否有任何解决方案、因为我们无法升级 IDE

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、文章链接未显示在您的帖子中。 首选解决方案是升级到最新版本的 IAR。 唯一需要考虑的替代方案是(1)将您的 MSPDS 降级到较早版本[编辑: 选项1可能无法工作、因为这是一个从17开始的"新"MSP-FET、而早于 v3.9.2.15的 MSPDS 版本可能不支持此新硬件]或(2)使用序列号小于17的 MSP-FET。 对于选项1、请通读讨论执行此操作的以下线程。 工作中的笔记本电脑与不工作的笔记本电脑的版本可能不同。  

    最后但同样重要的是,请确保您的 JTAG 电路与我们在 《MSP430Tm硬件工具用户指南》中的建议相匹配。 虽然 MSP-GANG 可能会工作、但如果不遵循指南、MSP-FET 可能不工作。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的回复、我确实浏览了两个附加链接、似乎第二个链接与我具有完全相同的错误日志

    e2e.ti.com/.../604566

    WED 2019年2月27日09:41:12:使用许可证:独立许可证-适用于德州仪器 MSP430 7.12的 IAR 嵌入式工作平台
    星期三2019年2月27日09:41:13:固件版本0.0.0.0
    WED 2019年2月27日09:41:13:接口 dll 版本3.4.3.4
    WED 2019年2月27日09:41:13:无法设置器件 Vcc (Vcc),电压=0xce4
    WED 2019年2月27日09:41:13:无法设置设备 Vcc:(关闭),vccOff = 0x1
    星期三2019年2月27日09:41:14:致命错误:无法设置器件电压。 会话已中止!

    我尝试了链接上的解决方案以尝试更新我的 MSP FET、并在其中下载了 MSP430-Flasher、该程序与我当前设置的 MSPDS 版本相同、其版本为3.4.3.4、但没有结果。  

    这是来自 MSP430闪存器的日志

    2019年2月25日星期一18:06:17:*
    星期三2019年2月27日09:30:03:*--- /|-------------------------------------------------------- *
    星期三2019年2月27日09:30:03:*/||*
    WED 2019年2月27日09:30:03:*// MSP430 Flasher v1.3.3 *
    星期三2019年2月27日09:30:03:*|/*
    星期三2019年2月27日09:30:03:*--- |/---------------------------------------------------------- *
    星期三2019年2月27日09:30:03:*
    星期三2019年2月27日09:30:03:*评估触发器...完成
    WED 2019年2月27日09:30:03:*检查可用的 FET 调试器:
    WED 2019年2月27日09:30:03:*找到 USB FET @ COM25 <-已选择
    WED 2019年2月27日09:30:03:*正在初始化接口@ COM25...完成
    星期三2019年2月27日09:30:04:*检查固件兼容性:
    星期三2019年2月27日09:30:04:* FET 固件是最新的。
    星期三2019年2月27日09:30:04:*阅读固件版本...完成
    WED 2019年2月27日09:30:04:*将 VCC 设置为3000mV...
    星期三2019年2月27日09:30:04:#出口:44
    WED 2019年2月27日09:30:04:#错误:无法设置器件 Vcc
    星期三2019年2月27日09:30:04:*断电...完成
    星期三2019年2月27日09:30:04:*正在从器件断开连接...
    2019年2月27日09:30:04日:*------------------------------------------
    WED 2019年2月27日09:30:04:*关闭时出错:无法设置器件 Vcc
    2019年2月27日09:30:04日:*------------------------------------------
    星期三2019年2月27日09:30:04:*

    如何触发 MSP Flasher 更新我的 MSPFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您提供更多详细信息。 我不是很希望我们能够让您的 MSP-FET (序列号以17或更高版本开始)与您的 IAR v6.30.1配合使用、因为它不受官方支持。

    [常见问题解答] MSP-FET:解决方案:将较新的 MSP-FET 与较旧的 CCS 或 IAR 版本配合使用

    如 IAR 网站上所示、IAR 版本7.10.1通过 MSP430.dll 的 v3.9.2.15添加了对新 MSP-FET (序列号以17或更高版本开头)的支持。

    MSP430 IAR 嵌入式工作平台产品包7.12.1版的发行说明

    也许您可以尝试将您的 MSP-FET 更新到此版本、但我不相信它能正常工作。 您可以尝试下载并安装 MSP430Flasher v1_03_12_00 (包括 MSP 调试堆栈 v3.9.2.15)、然后尝试更新您的 MSP-FET 固件。 我怀疑您现有版本的 MSP430Flasher 没有更新 MSP-FET 的固件、因为它们是同一版本。

    此致、

    James