This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6726:关于禁用 FLL

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6726
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/770093/msp430f6726-about-disabling-fll

器件型号:MSP430F6726

您好、社区成员、

我的客户询问了 MSP430F6726的 DCO 发生器和 FLL 函数。
请检查以下内容并告知我。



在我客户的系统中、Timer_A 捕获模式用于捕获计时器计数器。
输入时钟(TASSEL)使用 DCO (SMCLK)、250kHz 由 Timer_A 的分频器(ID)输入

捕获时、捕获值的错误会不定期发生。该错误比客户的目标值低0.2%至0.3%。
如果 FLL 无效、则此错误不再出现。
因此、我的客户认为 FLL 的抖动很大。



a.在移除 FLL 的情况下、"DC 发生器"的电路配置是什么? DCO 的工作原理是什么?
b.请告诉我内部直流振荡器本身的精度。
c.老化会影响工作频率吗?

在问题1中、客户希望了解 DCO 的结构。


A.如果 FLL 功能被禁用、无法保证的规格是什么?
在我看来、如果 FLL 被禁用、我认为会出现以下问题。
请告诉我另一个问题或其他问题。

  1.  MSP430器件单独差异
  2.  表5-10中的 DCO 频率温度漂移和 DCO 频率电压漂移未校正

b.请告诉我禁用 FLL 功能的过程。

我认为可以通过将 SCG0设置为1来使其无效。
请告诉我是否需要执行其他步骤来使 FLL 无效。
(__LW_AT__μ s、例如、设置稳定时间等...)μ s

c.请告诉我是否有方法可以减少 FLL 校正抖动。


请确认。
Cruijff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其中许多答案可在《MSP430x5xx 和 MSP430x6xx 用户指南》中找到。

    1)

    请查看  用户指南第161页

    2)

    a.& b) 用户指南第167页第5.2.9节

    "禁用 FLL 硬件和调制器当状态寄存器位 SCG0或 SCG1被置位时、FLL 被禁用。 当 FLL 被禁用时、DCO 在之前选择的抽头上运行并且 DCOCLK 不会自动稳定。 当 DISMOD 被置位时、DCO 调制器被禁用。 当 DCO 调制器被禁用时、DCOCLK 被调整为 DCO 位选择的 DCO 抽头。'

    c.)

    查看 此 E2E 主题 、了解如何降低 FLL 抖动

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris

    感谢您的回复!
    我将再次仔细查看用户指南。

    > c.老化会影响工作频率吗?

    您对 DCO 老化的老化情况有什么了解吗?

    此致。
    Cruijff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    克鲁贾夫

    您是否能够从客户那里获得更多的澄清-他们正在寻求的特定指标? 我怀疑 DCO 和频率的老化关系是否符合此处的标准程序。

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Crujiff、

    请告诉我、您是否能够获得有关他们所查找信息的更多详细信息。 否则、我将假定这已解决。

    -Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    很抱歉我迟到了。

    我的客户最初考虑使用外部晶振(32768Hz)标准 FLL 来校正内置 DCO。
    但是、在我的客户应用中、FLL 不满足精度(短期精度)要求、因此他们只考虑 DCO 的频率振荡。
    如数据表(临37表5-10)所示、仅 DCO 就具有非常宽的频率范围。
    他们担心、随着使用年龄的增加、频率范围会变得更宽。

    因此、客户对 DCO 老化的老化问题提出质疑。

    此致。
    Cruijff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克鲁贾夫

    感谢您的澄清。

    请查看 此主题 以了解您的答案、因为建议的解决方案是相同的。

    此处是 MSP430F6726器件质量规范页面 的链接、供参考。

    最棒的

    Chris