This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5730:调试问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5730, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/774752/msp430fr5730-debugging-problem

器件型号:MSP430FR5730
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

大家好、

我需要你的帮助。

我有两个板、上面有 MSP430FR5730。

我将使用 IAR EW430 v7.11.1。 使用我的 MSP-FET 调试器(旧灰和新黑)重现了我所具有的效果

MSP430周围的布局变化 非常小。

我在 SBWTDIO 线路中具有47k 上拉电阻和2.2nF (也测试了1nF)。 这两个器件均在电路板中使用万用表/RCL 表进行了测试、正常。

调试器加 EW430的旧板工作正常。

新电路板始终以"致命错误"作为答案。 正在关闭调试会话"。

调试日志显示:“Thu Febh 21、2019 15:27:05:无法重置设备:(Reset),method=0x1,execute=0,releaseJTAG=0”

有趣的是、我可以第一次对 MSP430进行编程、以后也可以对其进行编程。

我将示波器连接到 SBW 线路、我看到的就是这种情况(上部 4个图形 是新电路板、下部4个图形是旧电路板)。

它们在500ms 后开始不同:

有什么想法吗?

此致

格尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gerd、

    正确的通信应该相同。

    从上图中可以看出、FET 正在尝试将 TAP 状态机和 conenct 复位到器件、但在前2次试验中失败、然后在3次复位时成功连接。
    在下图中、连接在第一个复位 TAP 状态机处建立。 这会导致差异。

    您可以在以下位置找到430 JTAG 通信详细信息: www.ti.com/.../slau320ae.pdf

    此致、
    乔维·何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jovi He、

    到目前为止还不错,但为什么第一次它能正常工作,再也不会这样了?

    级别正常。 这意味着设计中没有短路。

    SBW 连接相同。

     调试和测量环境 是相同的。

    MCU 是相同的。

    但是、它们的行为不同。 为什么?

    此致

    格尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我再次、

    我发现了一些令人困惑的东西。

    我更新了旧的 Crossworks 许可证、通过 SBW 可访问电路板。 我能够刷写新程序并对其进行调试。

    这是怎么做的? 软件问题? Windows 10?

    请帮助。
    格尔德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerd、

    通信与时序相关、这种故障可能是由多种原因引起的、对器件的通信、PCB 布局...、 如果发生故障、FET 将尝试重置器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高男士、

    我找到了问题。 它只是触点之间的小焊球。

    由于我的焊盘设计不良、这些引脚之间的阻焊层几乎消失了。

    如果我在本节中推导焊锡膏量、则 PCB 的工作方式非常完美。

    但是、感谢您的帮助。

    此致

    格尔德