This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UART BSL

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/773262/uart-bsl

器件型号:MSP430F5659

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用的是 MSP430F5659微控制器。 我想实现 UART BSL (引导加载程序)以远程对我的器件进行编程。 由于该微控制器默认配有 USB 引导加载程序、因此应如何禁用它并在 UART 模式下使用。

可以使用哪个版本的 BSL 库?

如何在我的代码中实现它。

我不熟悉引导加载程序的概念。

 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI.com 上应该有一些有关自定义引导加载程序的应用手册。 我将搜索它们并在稍后回复您
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉迟到了! 请检查文件夹:http://www.ti.com/tool/MSPBSL。 此处提供了自定义加载程序示例和应用手册。