This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:MCU 和开发板之间的12英寸导线

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/777810/msp430fr5969-12-wires-between-the-mcu-and-the-development-board

器件型号:MSP430FR5969

团队、  

在我们的其中一个设计中、我们需要将 MCU 与开发板的其余部分隔离以进行测试。 我们的工程师计划使用12英寸导线将 MCU 连接到开发板。 您是否在此过程中发现任何潜在问题?

谢谢-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我是否可以知道计划通过12英寸导线隔离哪种类型的信号? 谢谢。

    此致、
    乔维·何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    避免使用快速总线。 我在6-7英寸导线上使用8MHz SPI 时遇到传播问题(在4MHz 时消失)。 以100kHz 的频率运行 I2C、可能使用非常强的上拉电阻。

    您可能需要在 ADC 线路上使用更长的 SHT(我从未试过)。

    电源旁路电容器和晶体通常需要靠近 MCU。 过去、我已经开始焊接旁路电容器(0604?) 直接连接到适配器板上的(相邻)接头引脚。

    [编辑:我忘记了旁路。]