请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5969 团队、
在我们的其中一个设计中、我们需要将 MCU 与开发板的其余部分隔离以进行测试。 我们的工程师计划使用12英寸导线将 MCU 连接到开发板。 您是否在此过程中发现任何潜在问题?
谢谢-
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、
在我们的其中一个设计中、我们需要将 MCU 与开发板的其余部分隔离以进行测试。 我们的工程师计划使用12英寸导线将 MCU 连接到开发板。 您是否在此过程中发现任何潜在问题?
谢谢-
避免使用快速总线。 我在6-7英寸导线上使用8MHz SPI 时遇到传播问题(在4MHz 时消失)。 以100kHz 的频率运行 I2C、可能使用非常强的上拉电阻。
您可能需要在 ADC 线路上使用更长的 SHT(我从未试过)。
电源旁路电容器和晶体通常需要靠近 MCU。 过去、我已经开始焊接旁路电容器(0604?) 直接连接到适配器板上的(相邻)接头引脚。
[编辑:我忘记了旁路。]