This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432P401R:在外部使用 MSP-EXP432P401R 上的 XDS110

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/774447/msp-exp432p401r-using-the-xds110-on-the-msp-exp432p401r-externally

器件型号:MSP-EXP432P401R

我们正在尝试将 MSP-EXP432P401R 开发套件用作 JTAG 调试器、以便能够使用 CC2650MODA 在定制电路板上加载代码和进行调试。 我们首先尝试在 CC2650 Booster Pack 上加载代码、以确保我们能够成功执行此操作。 我们在发布本文档时使用的是最新版本的 Code Composer、并已阅读用户指南。 到目前为止、我们了解到、为了在外部使用调试器、需要移除 XDS110和 MSP432侧之间的跳线。 然后、我们将 J102 (JTAG 连接)从开发板连接到 Booster Pack、但在尝试将我们的代码编译到 CC2650 Booster Pack 时收到错误"无法访问器件寄存器"。 有人能帮您更详细地解释如何在 CC2650 Booster Pack 外部使用 XDS110调试探针、以便我们能够将代码加载到定制板上吗?