This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2413:汽车 MSP430器件列表

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/777689/msp430g2413-automotive-msp430-device-list

器件型号:MSP430G2413

你(们)好

我们是否有 MSP430汽车级器件列表?

我的客户希望使用与 NXP S9KEAZN8AMTGR 类似的器件。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    请查看以下符合汽车标准(由 Q1表示)的传统 MSP430选择:

    通用器件型号 Q1数据表 频率(MHz) 闪存(KB) SRAM (KB) GPIO 定时器(16位) 欠压复位 USCI_A (UART/LIN/IrDA/SPI) USCI_B (I2C/SPI) 比较器 温度传感器 ADC 类型 ADC 通道 看门狗 BSL 温度 封装
    MSP430G2001-Q1 SLAS775 16. 0.5. 0.125. 10. 1 是的             是的   -40至85 14TSSOP
    16QFN
    MSP430G2201-Q1 SLAS775 16. 2. 0.125. 10. 1 是的             是的   -40至85 14TSSOP
    16QFN
    MSP430G2211-Q1 SLAS775 16. 2. 0.125. 10. 1 是的     是的   斜率   是的   -40至85 14TSSOP
    16QFN
    MSP430G2231-Q1 SLAS787 16. 2. 0.125. 10. 1 是的   1   是的 10位 SAR 8. 是的   -40至85 14TSSOP
    16QFN
    MSP430G2333-Q1 SLAS802 16. 4. 0.25. 16. 2. 是的 1 1   是的 10位 SAR 8. 是的 UART -40至85 20TSSOP
    24 28TSSOP
    MSP430G2453-Q1 SLAS966 16. 8. 0.5. 16. 2. 是的 1 1 是的 是的 10位 SAR 8. 是的 UART -40至85 20TSSOP
    24 28TSSOP
    MSP430G2553-Q1 SLAS966 16. 16. 0.5. 16. 2. 是的 1 1 是的 是的 10位 SAR 8. 是的 UART -40至85 20TSSOP
    24 28TSSOP
    MSP430F2252-Q1 SLAS770 16. 16. 0.5. 32 2. 是的 1 1     10位 SAR 12. 是的 UART -40至105 40VQFN
    MSP430F2272-Q1 SLAS770 16. 32 1 32 2. 是的 1 1     10位 SAR 12. 是的 UART -40至105 40VQFN