This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791A:MSP430F67791A - TIDMTHDREADING

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67791A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/776631/msp430f67791a-msp430f67791a---tidmthdreading

器件型号:MSP430F67791A

您好!

有人能告诉我 TIDMTHDREADING 的下载链接吗? 我无法在现场找到它。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SANTHOSH、

    www.ti.com/.../tidm-thdreading

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Ling。

    您能告诉我电表中 THD 的计算方法吗? 有没有在线资源可以让我找到理论细节并在嵌入式领域实现并理解。

    谢谢、
    桑托什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Santhosh、

    www.ti.com/.../tidub70a.pdf

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Ling。

    我在基于 MSP430F67791A 的设计中测试了电表应用代码、发现电压 rms 读数正确、但功能 RMS 和电压 THD 测量波动过大、无法获得稳定值(读数不稳定)(施加的输入为240V 和10%三阶谐波)。 不一致的阅读可能是什么原因?

    谢谢、
    桑托什