This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:MSP430FR2311外部输入时钟的频率限制

Guru**** 2386950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/774455/msp430fr2311-frequency-limit-on-the-external-input-clock-for-the-msp430fr2311

器件型号:MSP430FR2311

你(们)好。

我在文档中找不到我的问题的答案。

有人可以提供帮助吗?

1)无法在 timer0_B 的外部时钟输入上找到频率的上限 timer0_B 的外部时钟输入上是否可以有10kHz (或32kHz)和250kHz 的 CPU 时钟?

2)无法找到使用或不使用基准 DAC 的电子商务的消耗电流差异? 仅 DAC 电流是多少?

在使用 ecomp 时是否可以不启用 DAC、或者在启用 ecomp 后、DAC 也会自动启用?

谢谢。

瑞吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Regis
    根据 DS 5.13.6 Timer_B: www.ti.com/.../msp430fr2311.pdf、timer0_B 的外部时钟输入上的250kHz 应该正常
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瑞吉斯

    1)无法在 timer0_B 的外部时钟输入上找到频率的上限 timer0_B 的外部时钟输入上是否可以有10kHz (或32kHz)和250kHz 的 CPU 时钟?
    TBCLK 上的 FR2311最大输入时钟为16MHz、这在数据表中列出。 您可以使用较低的频率。

    2)无法找到使用或不使用基准 DAC 的电子商务的消耗电流差异? 仅 DAC 电流是多少?

    在使用 ecomp 时是否可以不启用 DAC、或者在启用 ecomp 后、DAC 也会自动启用?

    DAC6具有不同的基准电压、这将导致不同的电流消耗。 基本上、电流为几 uA、具有1.5V 内部基准。 通过使用控制位 CPDACEN 来启用和禁用 DAC。

    此致、
    乔维·何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jovi、您好、感谢您的详细回答!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢尝试回答我的问题的人员。 此论坛更像社交积分生成者、而不是真正的答案。 该产品的数据表缺少应提供的详细信息。 电池供电 CPU 的 DAC 功耗非常重要。 说"几个微安/毫微安比技术答案更像是一个社会观点答案。

    每位值得付出努力的工程师都知道、任何状态机(CPU 等所有形式的控制器都是一种)都有某种同步机制、不允许在这种同步的最小时序上运行(通常是 I/O 或 CPU 时钟) 因为它会在底层逻辑上创建竞态条件。 这些答案中报告的最大频率与输入带宽有关、而不是与逻辑包络功能有关。

    我应该构建一个测试平台来检查它并做 TI 家庭作业吗? 当然不是,那些为实现这一目的而付出代价的人应该这样做。

    我的0.02美元。

    瑞吉斯