This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043 (我获取消息"配置更新失败")

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/774664/evm430-fr6043-i-get-message-configuration-update-failed

主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6043

 我收到消息"configuration update failed"(配置更新失败)

当我‘“Request Update”(请求更新)时。 更新失败消息如下图所示。

如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    请提供有关您的硬件和软件设置的更多详细信息吗?
    -您使用的是 CCS/IAR 的哪个版本?
    -编译器版本?
    -哪个演示和 USS 软件库版本?
    -您是否对 EVM430-FR6043的跳线或引脚进行了任何修改
    -您是否对开箱即用示例代码进行了任何更改?

    此致、

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我想将 EVM430-FR6043用于水流。 因此、我 修改了固件以支持 我的定制配置。

    修改前(气体模式):

    修改后(水模式):

    但在我修改后,我遇到了以下问题:

    修改 固件后无法识别器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lee、

    感谢您提供有关您的应用的更多详细信息。 我正在尝试查看之前/之后的文件、但附件似乎是作为图像文件而不是文档链接的。 您能否提供您对默认气体配置所做更改的详细信息?

    此外、我还将允许 MSP430超声波传感应用团队的专家为您的应用的启动和运行提供进一步的支持。

    此致、

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee、

    在加载到电路板之前、您是否在 CCS 中重建代码?  您能不能想象一下您的电路板跳线配置是什么样的?  如果您将 JP3和 J31用于水、我建议您移除 JP3和 J31。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt:
    我想将 EVM430-FR6043用于水流吗? 。默认气体配置不支持它、因此我将气体配置更改为水配置。 这就是您看到的文件前/后(by MSPflaser)。

    如果我想将 EVM430-FR6043用于水流量,需要在软件或硬件中进行哪些更改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    我没有在 CCS 中重建代码。 我的电路板跳线配置  如下图:所示

    为了将 EVM430-FR6043用于水流。 硬件更改:

    1、将 R75和 R80替换为1000pF 电容、将 R77和 R78替换为200欧姆电阻、并在 R76和 R79上放置0欧姆电阻。

    移除 JP3和 J31

    如果我想将 EVM430-FR6043用于水流量,需要在软件或硬件中进行哪些更改?

    谢谢、 期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您也可以删除 JP4和 JP5、但这不是问题的原因。  这听起来像是软件问题。  我建议您构建水代码并使用它。  另外、如果您想尝试加载此代码、我构建了代码并附加了二进制文件。  e2e.ti.com/.../MSP430FR6043EVM_5F00_USS_5F00_Water_5F00_Demo.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eddie:
    下载此文件后、它运行良好。
    非常感谢!