This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP430FR6043套件的演示应用

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043, MSP430FR6047, EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/772349/msp430fr6047-demo-application-for-msp430fr6043-kit

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他部件:MSP430FR6043EVM430-FR6043

大家好。

我正在使用默认配置评估 FR6043套件、开箱即用固件和 USS 演示应用。 我有几个问题:

在哪里可以找到该套件的原理图?

如何配置1MHz 超声波传感器套件?  USS 设计中心应用中允许的最大频率 为550kHz、但文档指出可以使用频率高达2.5MHz 的传感器。

2.我尝试在 USS_F1_FREQ 设置为的情况下构建 USS 气体演示固件  1000000。这似乎产生1MHz 脉冲、但我在第二个换能器上看不到任何信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John Snow43:
    您可以在 MSP430FR6043产品页面 www.ti.com/.../toolssoftware 的工具和软件选项卡中找到原理图
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    开箱即用的 FR6043套件适用于工作频率高达500kHz 的燃气表。  此外、还可以修改该套件、使其适用于1MHz 下的水流。  如果您使用水套件、请参阅以下所需的修改。  水不需要 用于气体的额外放大 AFE。  请注意、您还需要使用水软件示例。  请参阅以下链接。  如果您要与 GUI 一起使用、则应使用演示应用程序下载。

    http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/USSSWLib/USSSWLibWater/02_20_00_16/index_FDS.html

    为了将 EVM430-FR6043用于水流、请将 R75和 R80替换为1000pF 电容、将 R77和 R78替换为200欧姆电阻、并在 R76和 R79上放置0欧姆电阻。  进行这些更改后、这将与 MSP430FR6047的设置相同。  请参阅所附图像中的跳线位置。  此外、请注意、您在 J9上连接传感器、其中外部引脚接地。  如果您使用的是 USB 电源、还需要在 J2和 J4 (右侧位置)上包含跳线、并将开关置于中间位置。    

     


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、但如何使用1MHz 传感器配置用于燃气计量的套件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    通常、由于高衰减、在1MHz 下无法进行气体计量。  通常、燃气计量是在200kHz 至500kHzH 的频率下完成的、因为这将具有低得多的衰减。  

    您当然可以尝试以1MHz 的频率测量气体、方法是按照我描述的水设置电路板。  由于气体固件不支持1MHz、您还需要加载水固件。  不过、您不太可能测量可用信号。  如果我尝试使用充满空气(无水)的1MHz 管道获取 ADC 捕获、则信号主要是噪声。  甲烷和其他类型的气体会进一步衰减信号。  

    您是否有特定的原因想要使用1MHz 的气体频率而不是典型频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我想将 EVM430-FR6043用于水流。 因此、我 修改了固件以支持 我的定制配置。

    修改前(气体模式):

    修改后(水模式):

    但在我修改后,我遇到了以下问题:

    修改 固件后无法识别器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Eddie、我将尝试一下。

    我们没有使用1MHz 传感器的严格要求-目前我们正在根据各种管道设计评估不同的传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您是否还会将 EVM430-FR6043用于水流?
    我尝试了 Eddie 提到的配置:"用1000pF 电容替换 R75和 R80、用200欧姆电阻替换 R77和 R78、并在 R76和 R79上放置0欧姆电阻。 "
    完成这些更改后、我尝试通过水演示重新刷写器件(UltrasonicWaterFR604x_02_20_00_04_windows_installer)
    但它始终显示"正在等待设备"。 您是如何解决此问题的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee、

    由于这个问题正在另一个线程中处理、我将关闭这个线程并在下面提供一个链接、这样我们就不会重复工作。   

    http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/774664/2872888#2872888

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eddie、
    好的、谢谢