This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:支持 Linux 和 RTOS

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/777324/msp432e401y-linux-and-rtos-supported

器件型号:MSP432E401Y

大家好、

 MSP432E401Y 是否运行 Linux 和 RTOS? 如果没有、TI 是否有运行 Linux 的 MCU 解决方案?

感谢您的回复。

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    TI 不支持在 MSP432E4 MCU 上运行 Linux 内核。 但是、SimpleLink MSP432E4 SDK 支持 MSP432E4 MCU 上的 TI-RTOS 和 FreeRTOS 开箱即用。

    谢谢、
    SAI