This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E401Y:msp432中的 Modbus 从设备、用于与 HMI 面板通信

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/777102/ccs-msp432e401y-modbus-slave-in-msp432-for-communicating-to-hmi-panel

器件型号:MSP432E401Y

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试在作为 Modbus RTU 从站的 msp432微控制器和作为 Modbus 主站的 HMI 面板之间进行通信、以通过 Code Composer Studio 中的寄存器发送和接收数据位。

如果 MSP432E401y 可用于实施 Modbus RTU 从协议的任何源代码、请帮助我。

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!

    我们没有 SimpleLink MSP432E4 SDK 中演示 Modbus 的任何配套资料。

    以下论坛帖子提供了一些良好起点的指针: e2e.ti.com/.../730490

    谢谢、
    SAI