This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5739:MSP430中的静态电流

Guru**** 2531870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/777192/msp430fr5739-quiescent-current-in-msp430

器件型号:MSP430FR5739

MCU 的哪些元件会导致电压低于1.8V 时的静态电流? 谁消耗该电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abundis、您好!
    我想,我知道你的问题所指的方向,尽管它有点不精确。
    但假设您对处于复位状态的器件电流感兴趣。
    在复位状态下、MSP430器件强制所有 GPIO 进入默认状态、这意味着输入和 GPIO 功能。 所有时钟都关闭、因此片上没有振荡器和时钟处于活动状态、这意味着 CPU 和模块不计时、并且同样处于默认状态、意味着关闭。
    现在、到该状态下的电流消耗点。
    什么是有效的? 所有核心模块当然都是有源的。 这包括电源管理、存储器、控制模块的控制寄存器逻辑、总线系统...
    这意味着这些模块、虽然不使用时钟、但会通电、因此会消耗电流、这主要是由于泄漏所致。
    另一部分甚至可能是最高有效部分、是电流、它可能由浮动节点产生。 例如、如果 GPIO 配置为输入、并且这是默认状态、这也意味着复位状态不与 GND 或电源电压电平绑定、则会导致流经输入级的电流交叉、具体取决于信号电平、这是由器件和电路板泄漏引起的。 此类电流的大小可达到100µA μ A 的数量级。 请记住、所有 GPIO 均处于输入状态、在最坏的情况下、总电流消耗甚至可以在 mA 范围内、具体取决于外部电路和条件。
    实际上、浮动 GPIO 通常倾向于在电源电平或 GND 电平上漂移。 这就是它们经常被忽略的原因、但后来随着 PCB 上泄漏条件的变化、会在现场造成问题。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Peter 的解释!