This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430G2553:MSP430G2553上的中断更改功能

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/775026/compiler-msp430g2553-interrupt-change-functionality-on-msp430g2553

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我们需要为端口2.3引脚创建逻辑、

在这里、我们将 P2.3定义为输入引脚、并监控引脚从高电平变为低电平或从低电平变为高电平。

a) P2.3、如果从高电平到低电平转换、则需要执行特定的功能、

b) P2.3如果从低电平转换为高电平、则需要执行另一项功能、

在功能运行之间、如果 P2.3发生变化、则功能应根据转换进行切换。

您可以共享任何示例代码吗? 电阻器

我正在使用 IAR Workbench、请指导我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phanendra、您好!

    请在此处查找外设示例:
    dev.ti.com/.../

    名为 msp430g2xx3_P1_02.c 的版本可能适合您参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、赵伟杰蒂、

    它只使用这种类型的示例提供一次服务、如果中断发生在 ISR 之间、则 ISR 不会切换到另一个逻辑。

    此致、
    Phanendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phanendra、您好!

    当然、您只能为一个引脚配置高电平-低电平或低电平-高电平中断。 如果您想同时检测这两个信号、则可以使用软件"中断"代替 GPIO 的硬件中断。 这意味着您可以在 while 环路中重复读取引脚输入值、并将电流输入值与原始输入值进行比较、以判断它是高电平-低电平还是低电平-高电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Wie:

    只需分享一个示例、

    我正在按照建议在 while 环路中读取该引脚,但它保持在该环路中,并且在环路执行完成之前不会切换到另一个引脚。

    此致、
    Phanendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wie:

    它现在就开始工作了。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phanendra、您好!

    我没有示例。 您可能需要转到搜索引擎以获取一些解决方案示例。 但是、您也可以向我分享您的代码、我很乐意查看是否有任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phanendra、您好!

    听起来不错。 当您遇到 MSP430器件的任何技术问题时、请随时返回 E2E。