This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EVM430-FR6047:MBUS 支持

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, EVM430-FR6047, WMBUS, CC1350, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/774659/ccs-evm430-fr6047-mbus-support

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047WMBUSCC1350CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

   是否有任何支持 MSP430FR6047 MBUS 的演示代码?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenath、

    是的、有一篇博客文章介绍了如何在 MSP430FR6047上做到这一点: 通过 M-Bus 向水表添加无线连接

    除了博客文章外,还有一份应用报告( 《使用 MSP430FR6047无线 M-Bus 串行库进行计量应用 》)和提供的软件,该软件深入介绍了如何在 MSP430平台上实现 M-BUS。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是否与 MSP430FR6047的修订版 B 和用于水表的最新 USS 软件库兼容?

    谢谢你

    Sreenath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sreenath、

    TI 的无线 M-Bus 软件堆栈独立于 USS 软件库。 上述应用报告中提供的软件基于 USS 软件库和演示代码的旧版本、但是 wM-bus 串行软件堆栈的功能可被引入到最新的水演示版本并实现。 话虽如此,但我们并没有在这方面实施或测试

    您可以使用应用报告中提供的示例作为参考、了解如何实现 USS 库和 M-Bus 堆栈的集成。

    此致、

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在我们浏览应用报告时,它提到了仪表图像。 我们对该仪表图像是什么有点困惑?
    您是否建议在最新的水演示代码中包含这些文件(即 WMBusSerialCommands.c 和 WMBusSerialCommands.h)?
    谢谢你
    状态
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenath、

    应用报告中引用的仪表图像在 我们网站上提供的无线 M-Bus 协议软件堆栈中提供。

    应用报告软件下载中提供的代码是 EVM430-FR6047的项目文件。 这些项目文件包含源代码(WMBusSerialCommands.c 和 WMBusSerialCommands.h)、可实现与运行 仪表映像的附加 CC1350 (或 CC1310) LaunchPad 开发套件的 wMBUS 串行通信。 因此、您可以将该功能移植到最新的水演示。

    此致、

    Matt