This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:使用 MSP432E401Y 通过串行方式对一个 MSP 进行编程

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/772039/msp432e401y-programming-one-msp-through-serial-using-a-msp432e401y

器件型号:MSP432E401Y

我有兴趣了解是否有方法可以使用另一个 MSP 对 MSP 进行编程。 主要目标是通过以太网将固件加载到 MSP432E401Y 上、然后通过串行/以太网对第二个 MSP 进行编程。  

这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Al、

    您可以使用另一个 MSP432E4对一个 MSP432E4进行编程、但您需要开发应用程序、该应用程序通过以太网从 PC 获取固件、并将其存储(如果您想对接收到的固件进行任何验证) 然后通过以太网或串行方式将其传递到第二个 MSP432E4器件。 在第二个 MSP432E4中、您可以利用 ROM 引导加载程序接收固件并更新闪存。

    如果此信息不是专有信息、您能否分享您计划使用此方案的原因的用例?

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前、在我们的系统中、我们使用多个 MSP 处理器。 我们不断更新固件、希望能够允许客户在产品拥有时接收更新。 与其打开所有内容、连接 JTAG 连接器并需要调试器、最好将固件通过以太网加载到单个 MSP、并根据需要对任何处理器进行编程。 这些只是我们在如何克服这一挑战上提出的想法。

    接收以太网代码的 MSP 处理器随后会通过串行方式对其他 MSP 进行编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该能够执行您的建议。 如上所述、您需要开发一个应用程序、该应用程序可以通过以太网从 PC 接收固件、存储固件、然后基于将固件转发到系统中其他 MCU 的握手机制。

    谢谢、
    SAI