This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5635:采用纽扣电池的备用电池系统

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5635

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/775255/msp430f5635-battery-backup-system-with-coin-cell-battery

器件型号:MSP430F5635

您好!

我计划使用 MSP430F5635上提供的"备用电池系统"在主电源关闭时保持 RTC 状态。 本文档非常直接地介绍了这些功能。

我的问题是、此类系统与 CR1220或 CR2032等不可充电纽扣电池搭配使用。 我知道可以关闭系统充电器、但我可以在电池上施加什么反向电流?

我没有任何数字、但我做的一些研究表明、此类电池上的任何反向电流都是有害的、可能导致灾难性的结果。 有些文档说1uA 可以、但其他文档说、任何电流在任何给定时间内产生总容量3%的电荷都可能会产生不良结果。

TI 对此类问题有何建议? 我能否安全地连接 Vbat 引脚上的任何纽扣电池并希望能够可靠工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    鉴于充电电路已禁用、许多客户已成功使用不可充电纽扣电池实施了备用电池系统、没有任何问题。 这基本上就是系统的目的。 作为一种预防措施、如果您担心任何少量的反向电流、可以将一个小型直列式电阻器与电池串联、但这不是一项要求。

    此致、

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尽管系统是针对这种情况设计的、但如果我的 CTO 提出要求、我仍然没有任何数字可用于备份此类系统的安全性。 但是、我接受您的回答、因为我的研究指出、如果反向电流不超过1uA、我的电池不会出现问题。

    总之、感谢您的支持和快速响应。