This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TI-RTOS-MCU:适用于 MSP430的 TI-RTOS 的支持模块- v 在 Resource Explorer 中缺失

Guru**** 2557560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/770923/rtos-ti-rtos-mcu-support-module-for-ti-rtos-for-msp430---v-missing-in-resource-explorer

器件型号:TI-RTOS-MCU
主题中讨论的其他器件:MSP432P401R

工具/软件:TI-RTOS

我将 MSP432P401R 用于实时嵌入式系统类应用。 导入空示例作为开始作业分配的基础时、我知道该模块存在、但第二天、当我参考 API 文档时、整个模块已从 Resource Explorer 中删除。 CCS 内部的情况就是如此、在 Web 浏览器中、其他同学甚至教授也是如此。 它可能会作为 Web 更新的一部分出现、并且应该存在于'Resource Explorer'->'Software’->'TI-RTOS for MSP430 - v'下。 请恢复此模块、以便我可以做家庭作业。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacob、

    您是否将 MSP432P401R 与 TI-ROTS 搭配用于 MSP430? 如果是、这对于 MSP432P4系列而言不是有效的 SDK。 您应该使用 Resource Explorer 上提供的 SimpleLink MSP432P4 SDK。

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我输入错误。 该模块是用于 msp43x 的 TI-RTOS。 我在 SimpleLink for MSP432P4下查看了它、它是一个不同的库。 我提到的空示例的结构与 SimpleLink 下发布的示例不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacob、

    如前所述、MSP432P4 MCU 系列支持的 SDK 是 SimpleLink MSP432P4 SDK。 不支持其他 SDK。

    谢谢、
    SAI