This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432P401R

Guru**** 2539490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/776365/msp432p401r-msp432p401r

器件型号:MSP432P401R

即使我尝试多闪烁程序、我的 MSP432P401R IC 也会变热。 我使用此板已将近一个月、但现在我正面临过去3天的 IC 发热问题。 请帮助我在接下来的5天内完成一个项目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否未连接 GPIO?

    我建议您至少订购一个新的、以防万一。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如 Keith 所建议的、最好备份、如果构建定制板时考虑为原型设计准备几个板、而您必须手动组装这些板、这是一个很好的做法。

    我在5天内无法为您提供材料。

    当 IO 损坏时、我看到 ESD 保护在 Vcc 和接地之间提供了一条低阻抗路径、并且在尝试将引脚驱动为高电平或低电平时、IO 本身处于某种中间电压。 您可以执行一些实验来确定哪个 IO 受损、然后可能尝试将 IO 配置为处于某种状态(可能是高阻态)、以查看这是否会导致断电、但您将无法看到 LPM3电流。

    此致、
    Chris