This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:EVM430-FR6043:TI 是否可以共享 EVM430-FR6043开发板的 TINA 原理图。

Guru**** 2549820 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, EVM430-FR6043, TIDA-01486, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/776570/evm430-fr6047-evm430-fr6043-is-it-possible-for-ti-to-share-the-tina-schematic-for-evm430-fr6043-development-board

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件: EVM430-FR6043TIDA-01486MSP430FR6043

您好!

我最近找到了 TIDA 的仿真模型- 01486 EVM430-FR6047板的模拟前端。  

是否有任何模拟模型可供用户用于 EVM430-FR6043电路板本身的模拟前端? 还是模拟前端仿真模型?

此致、

Jadhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jadhav、

    可以、您可以在 TI.com 的 TIDA-01486网页中找到仿真模型。

    B.R

    冬季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的冬季、

    谢谢你。

    但我已经有了这个模型。 我需要 EVM430-FR6043板的 AFE 模型。

    此致
    Jadhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jadhav、

    您是指 MSP430FR6043 USS 外设的仿真模型吗? USS 外设目前没有仿真模型。

    B.R
    冬季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的冬季:

    是的、电子元件连接到 USS 模块的通道输出和通道输入。

    此致
    Jadhav