This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2432:如何将微控制器连接到试验电路板并对其进行编程?

Guru**** 670150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/775267/msp430g2432-how-to-connecting-the-micro-controller-to-breadboard-and-program-it

器件型号:MSP430G2432

你好

我有 MSP430微控制器 IC、没有 LaunchPad 开发套件。 我的问题是:

1 -用于将 IC 连接到试验电路板和 PCB 的正确连接是什么?它是否需要晶体振荡器才能运行?

我是说、我只需要连接 VCC 和接地、还是需要连接其他引脚?

2 -是否可以在没有 LaunchPad 的情况下对 MSP430 IC 进行编程? 例如、使用试验电路板并将 USB 端口连接到试验电路板。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该连接 Vcc 和接地、并在它们之间连接一个去耦电容器。 然后在/Reset 和 Vcc 之间连接一个47k 电阻器。 您不需要晶体。 该芯片具有一个内部振荡器、此振荡器具有针对1MHz 至16MHz 四个时钟速率的校准设置。

    但该器件没有内置引导加载程序代码。 因此、对其进行编程的唯一方法是使用 JTAG、这需要 Launchpad。 G2xx3器件确实具有 BSL、有一种非官方方法可使用 USB 适配器通过 BSL 对其进行编程。 G2553是最受欢迎的一款。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是清楚的
    感谢你的帮助