请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430G2432 你好
我有 MSP430微控制器 IC、没有 LaunchPad 开发套件。 我的问题是:
1 -用于将 IC 连接到试验电路板和 PCB 的正确连接是什么?它是否需要晶体振荡器才能运行?
我是说、我只需要连接 VCC 和接地、还是需要连接其他引脚?
2 -是否可以在没有 LaunchPad 的情况下对 MSP430 IC 进行编程? 例如、使用试验电路板并将 USB 端口连接到试验电路板。
谢谢你