This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2274:具有低电流消耗的低频率振荡器最大频率。

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/774882/msp430f2274-low-freq-oscillator-max-freq-with-low-current-draw

器件型号:MSP430F2274

在低频振荡器上、输入频率可以超过32kHz、并且仍然保持低电流消耗。  我查看的最大值为10uA

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的线程! 正如 F2274 DS 的第41页所示、晶体振荡器 LFXT1 (低频模式)应该为10~50kHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该规格规定、逻辑电平输入为10-50kHz。  我对 使用晶体 振荡器感兴趣。  此处、该规格仅显示 32kHz 典型值。   它可能是相同的吗?

    此外、 该规格的电流消耗在整个频率范围内是否相等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、

    在数据表中、使用32K 晶体对数据进行测试。

    对于电流消耗、它会随晶体振荡器的频率和容性负载而变化。

    此致、
    乔维·何