This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:发生中断时、SR 寄存器如何初始化?

Guru**** 2554390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/775227/msp430fr5969-how-is-the-sr-register-initialized-when-an-interrupt-occurs

器件型号:MSP430FR5969

N Z C 位是否初始化为0? 我在文档中找不到答案。
它只是发现 GIE 位被设置为0。
非常感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的问题答案可在器件系列用户指南( SLAU367O )的第1.3.4节(中断处理)中找到。

    当 CPU 接受一个中断时、会发生很多事情、包括将 SR 压入堆栈并 清除除了 SCG0之外的 SR 的所有位。

    有关更多详细信息、请参阅上述参考部分。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢! 我的眼镜在哪里?

    JM Tohoorens