This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] MSP432E401Y:重置 BOOTCFG

Guru**** 2797915 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/774864/faq-msp432e401y-resetting-bootcfg

器件型号:MSP432E401Y

您好-

我正在使用 MSP432E401Y 执行一个项目、并将 BOOTCFG 用户闪存寄存器置于错误状态。  我不小心将其设置为在启动时检查错误的引脚(PA2而不是 PA3)。  我的目的是让它检查 PA3是否为低电平、如果是、则进入引导加载程序。  而是检查 PA2。  我需要更改它、但这需要将 BOOTCFG 寄存器中的位从"0"更改为"1"、闪存中不允许这样做。  是否有任何方法可以将 BOOTCFG 值恢复为其默认值0xFFFFFFFE、以便我可以再次尝试写入它?  非常感谢您的参与。

-Joe