This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:使用 Energia 进行 MSP430G2553 BSL 编程时出现问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/774538/msp430g2553-issue-with-msp430g2553-bsl-programming-using-energia

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件: Energia

你(们)好

我已经使用 Energia 对 msp430g2553进行了编程、

现在、我需要为 MSP430G2553 BSL 这个程序

我如何做到这一点、是他们实现这一目标的一种方式、请帮助我解决这一问题。

谢谢、

 

此致

ANKITH BR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ANKITH、关于 BSL 的使用、请从 :www.ti.com/.../MSPBSL 开始
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    李晓东、您好!

    非常感谢您的支持。

    我从 Energia 获得了十六进制文件、
    如何将其转换为 ti.text 格式、
    请在这方面帮助我。
    我正在使用 BSL 刷写命令行、因此我需要 ti.text

    此致、
    安基斯 BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为 Windows 编写了一个 vbs 脚本、将简单的十六进制文件转换为 TI-TXT。  它不适用于所有情况、但可能值得一试。

    https://github.com/gbhug5a/MSP430-BSL/tree/master/Intel-HEX-to-TI-TXT

    左键单击文件名、右键单击" RAW "、然后单击"将链接另存为"。  GitHub 坚持将其保存为.txt 文件、但只需将其更改为.vbs。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 George Hug:
    非常感谢您的支持。
    我试过它。
    但它不起作用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该脚本仅适用于64K 存储器空间、并且仅适用于"数据"记录类型(00作为":"之后的第四个字节)

    0B0010006164647265737320676170A7

    如果十六进制文件在该位置具有其他值、则可能没有 TI-TXT 转换。

    如果您有指向十六进制文件的链接、我很乐意查看它。 或者在不是太长的时候将其发布在这里。