This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:MSP430 - LPM4是否需要复位和测试引脚设置? 注意到高睡眠电流

Guru**** 2585035 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/769300/msp430g2553-msp430---are-there-reset-and-test-pin-settings-necessary-for-lpm4-noting-high-sleep-current

器件型号:MSP430G2553

大家好、

谢谢阅读。  我有一个使用 MSP430G2553芯片的系统、我们可以看到高睡眠电流。   我注意到测试和复位引脚不完全是 VSS 或 VDD。

TEST 未连接到任何部件、并且使用47k 电阻器从外部上拉 RESET (请参阅下文)。    我们将看到 LPM4期间的高睡眠电流。    RESET 的测量值比 VDD 低约14mV   、   而 TEST 的测量值比 GND 高约4mV。  我不知道他们是否会为高睡眠电流负责。   

在 进入 LPM4之前、数据表中没有提到任何有关复位和测试的特定设置。   您是否有任何人对这个奇怪的问题有过经验?

我们使用测试和复位功能通过 Spy-by-Wire 对 MSP 进行编程。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    无需专门针对进入 LPM 而对 TEST 和 RST 进行配置。 如果您也将 TEST 引脚用于其他功能、则需要在睡眠前设置此引脚、但我知道您没有将其用于其他任何用途。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie。  

    如果对 SBW 使用 TEST/RST、是否需要执行任何特殊操作?  可能是一些 Gang 编程器设置? (请参阅下面的)

    复位时的上拉电阻是否正确?  47k?

    非常感谢您的快速响应。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    最终目标操作只是编程完成后将运行的任务。  通常、复位用于开始运行应用。  对于这些引脚、无需进行任何特殊操作。

    47k 上拉电阻正确。  通常、RST 线路上也有一个电容器。  这主要用于滤波、以确保噪声不会产生错误的 RST。  我认为该电容器不会影响 LPM 电流、但这是一种好的做法。  G2553 Launchpad 电路板的原理图如下所示、RST 上的47k 和1000pF 电容为。

    http://www.ti.com/lit/ug/slau772/slau772.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、
    再次感谢。 问题似乎与 RST 和 TEST 引脚有关。
    然而、最后一点- RST 引脚上的电压始终比 VCC 低~20mV。 这是正常的吗?
    如果47k 上拉电阻器上的电压为20mV、则意味着在 LPM4期间~0.426uA 会消耗电流(该电流应该仅为0.1uA)?

    谢谢
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    我不会期望 RST 引脚上出现这种压降。 RST 线路上是否还有电容器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    请您分享 LPM4高电流值吗?

    此致、
    乔维·何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jovi、

    感谢您的回复。  LPM4电流通常高于10uA、但会随时间升高。  看到一个高达800uA 的单元。

    谢谢

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eddie。 遗憾的是、我们没有。 在 RST 线路上没有电容器时、您是否在泄漏电流问题之前注意到过?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    10uA 远高于 LPM4 IDD、在 LPM4中、时钟被关闭。 您是否有任何 IO 驱动器外部负载? 电流随时间升高的现象使我认为某些 IO 未初始化或 DVCC 电容器处存在泄漏。 请检查一下吗? 谢谢你。

    此致、
    乔维·何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jovi、

    对于我们的系统、正常睡眠电流为3.4uA。  MSP 芯片为0.1uA、外设为3.3uA。  额外的负载和上升电流不来自外设。  

    大多数 I/O 处于 VCC 和 GND、因此不会出现电流泄漏。  唯一不在 VCC 或 GND 上的 I/O 是 RST 和 TEST 引脚;然而、除了 ESD 二极管(D12和 D13)之外、它们实际上并未连接任何器件。

    VCC 电容器(C3)可能存在泄漏。但我们不确定原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    感谢分享这些精神。 TEST 引脚在芯片内部始终有一个下拉电阻器。 这里上拉了 RESET、我不怀疑这两个引脚会导致电流泄漏。 关于电容泄漏、有时会发生、您可以尝试更换电容进行仔细检查。
    高电流故障率是多少?

    从服装方面、我建议您:
    1.在 DVCC 引脚上添加一个电容、TI 建议的电容为4.7uF (最小值)、典型值为 10 μ F。
    2.检查 OSC 引脚的波形、查看是否有任何异常行为

    谢谢、
    乔维·何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    C3是 Vcc 上的唯一电容器吗? 如果是、您还需要一些大容量电容、通常为1uF 和10uF。 检查 G2553 Launchpad 的建议值。 我不确定这是否与您的问题有关、但绝对推荐。

    www.ti.com/.../msp-exp430g2et