This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:ADC 采集窗口 Y 轴的单位是多少?

Guru**** 2553380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/769418/msp430fr6047-what-is-the-unit-of-the-y-axis-of-adc-capture-window

器件型号:MSP430FR6047

您好!

ADC 捕获窗口显示 ADC 振幅计数。 如何计算该 ADC 计数、是否有一个表给出了设置的"增益值"、"电压"和"ADC 计数"之间的关系?

此致、

Jadhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jadhav、您好!

    我们没有与关系相关的表格。 我需要进一步研究这一点、并在短期内提供更详细的答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jadhav 先生

    很抱歉耽误你的时间。 我已经不在办公室了。 我明天会回来、并会得到您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jadhav 先生

    请参阅用户指南的第34.2.1节。 该转换公式适用于 ADC12、但对于 SDHS 也会保持为真。

    www.ti.com/.../slau367o.pdf