This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:evm430fr6043 & amp;evm430fr6047

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/770658/msp430fr6047-evm430fr6043-evm430fr6047

器件型号:MSP430FR6047
我目前拥有 evm430fr6047开发板。 我看到现在有一个更便宜的 fr6047芯片版本。 fr6043芯片能否像6047一样成功地测量水流? evm430fr6047板是否可用于生成 USSConfig 头文件、或者我必须为新板再花费250美元?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garret、

    是的、FR6043在水流方面具有相当的性能。 如果您看一下最新的 USS 库版本、除了 FR6047、还有一个适用于 FR6043水流的项目。 您可以查看 USS 用户 config.h 中的每个用户、但我相信它们都是相同的、因为没有特定于器件的定义、而是特定于水或燃气的定义。 我始终认为、为您使用的特定器件准备评估板很好(有助于调试)、但可能不需要评估板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、我应该能够使用具有 JTAG 端口的6043布局电路板、使用6047芯片 USS 配置文件中的头文件对芯片进行编程并成功?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    车架、

    是的、没错。  配置文件不包含特定于器件的参数。