This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2522:如何选择用于连接两个 MSP430FR2522的通信模式和地址

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2522

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/774536/msp430fr2522-how-to-select-communication-mode-and-address-for-connecting-two-msp430fr2522

器件型号:MSP430FR2522

您好!

 根据 MSP430FR2522的数据表、它能够支持 UART、SPI 和 I2C。

我们仍在研究需要使用哪种通信方法。

我的问题是:

1) 1)如何选择 通信模式?

2) 如何在 一个系统中设置需要使用2个 MSP430FR2522的地址、以便主机能够区分哪一个 IC。

谢谢、尊重

赵阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赵好、

    具体取决于应用的要求、例如所用的引脚、通信频带速率、1到1或1到多、选择信号需求等。 我建议您先阅读 FR2522用户指南中有关这些通信模式的章节、以了解它们的规格。 然后、您可以决定使用哪一个。 您还可以访问 Web 来搜索这三种通信模式的基准测试。
    请浏览 FR2522用户指南中有关这些通信模式的章节、了解如何设置从器件地址。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Zhao Yang Ooi"]

    我们仍在研究需要使用哪种通信方法。

    [/报价]

    如果您有一个主器件与2个 FR2522从器件交换数据、并且主器件也用于更新从器件上的固件、则邮箱系统可用于数据交换、而无需任何额外连接。