This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:FET 工具双线方法

Guru**** 2528360 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2274, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/774448/msp-fet-fet-tool-two-wire-method

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件:MSP430F2274

团队、  

我的客户有以下问题:  

我们使用 MSP-FET 编程器在电路板上的 MSP430F2274上加载软件。 我们使用两根导线方法。 从 SLAU278AD–2009年5月–2018年6月修订版中、两线制方法需要 C1才能工作。 我们想了解 C1的原因以及如何确定 C1的值。

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、按照我们的建议、C1应低于2.2nF。 如果您可以确保信号稳定并确定、则可以将其删除。

    2. C1的功能用于使 rst 信号更稳定。 您可以看到 Rst 信号和 SBWTDIO 信号共用同一个引脚。 如果 C1选择0.1uF 的值、则信号上升时间将不符合 SBWTDIO 的时序要求。 SBWTDIO 上的电压可能不会在半个时钟周期内完成数字电平建立。

    伊斯天