This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:是否提供 RTC 日历?

Guru**** 2391835 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/773498/msp430fr2633-rtc-calendar-available

器件型号:MSP430FR2633

我已经让 RTC 函数与 FR2633配合使用、但似乎无法让 RTC 日历库与之配合使用。

使用 http://www.ti.com/lit/an/slaa290a/slaa290a.pdf ,看起来这会改变我设置的标准 RTC 时钟计时器,并且在停止前仅更新一次秒。

是否有可移植到 MSP430FR2633的 driverlib 函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、您好、

    我不知道 MSP430FR2xxx 器件的 RTC 日历库。 此外、我不熟悉应用手册中提到的 RTC 库、但似乎上次修订是在2011年、也就是在我们的第一个 FRAM 器件上市之前。 尚未更新以支持 FR2xxx 器件。

    我们更喜欢使应用手册保持最新状态、因此我已将此应用手册放入审校管道中、以便在未来几个月进行更新。

    我想提及的是、我们的 MSP430FR5xx/6xx 器件已经为其 RTC 内置了日历功能。 我现在将此线程保持打开状态、以查看其他任何人在 MSP430FR2xxx 上实施了日历模式。

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您查看应用手册 JD。

    我已经回到使用标准 c 库 time.h 实现 RTC 日历 不过、这是一个资源日志。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    感谢您的反馈、很高兴您有了另一条路。 当团队查看应用手册时、我们将了解尝试为 FR2xx 添加此类功能是否有意义。

    谢谢、
    JD