This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] MSP-EXP432E401Y:3V 电源无法通过仅目标 USB 调试 USB 供电

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/773960/faq-msp-exp432e401y-3v-supply-not-available-via-target-usb-only-debug-usb

器件型号:MSP-EXP432E401Y
主题中讨论的其他器件:TPS2052

我正在尝试弄清楚此电路板上的电源是如何产生的、在我看来、原理图集似乎缺少一些东西。

假设我要通过目标 USB 连接器为设备供电。

我在 JP1的引脚3、4上放置一根跳线。

在第2页上、似乎我要连接 TARGET_VBUS -> VBUS。  从我获得的原理图中可以看到、U4上的引脚6与引脚2短接、因此对于通道2而言是无用的。  引脚7将为 BoosterPack 连接器提供+5。

在这些原理图中、为电路板生成的+3V3位于何处?  我看到它有很多连接、但它们似乎都是负载、而不是电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你是对的。 此电路板上+3V3的唯一本地电源是在 J101上短接至 XDS_VCC 时。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、如果我将此卡插入 USB 端口以使用它、电路板由什么供电?  在我看来、处理器芯片需要3.3V 电压、那么它来自哪里???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否意味着您无法仅使用主机 USB 接口运行此卡? 您必须插入 XDS110才能为其供电? 注2与 JP1跳线相关的情况似乎表明您跳过引脚3-4、但如果完成此操作、则似乎会向3.3V 总线提供+5。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您跳线引脚3-4、这意味着 VBUS_Target 和 VBUS 短接在一起(TPS2052的 IN 和 OUT2)。 您似乎(我尚未确认)可以获取5V 输出(TPS2052的 OUT1)并在 J101引脚4上从 J13连接到 XDS_VBUS、然后 XDS110上的稳压器将提供3V。 您还可以跳线 JP1上的引脚3和5、再次将 VBUS_Target 短接至 DEBUG_VBUS、想法是使用 XDS110上的稳压器。

    e2e.ti.com/.../2771985

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想这就是我想知道的原因。

    基本上、如果您不在器件的 XDS110部分使用稳压器、则电路板不会生成3.3V 电源。

    我想知道是否可以通过切断电路板的 XDS110部分来减小器件的尺寸(我错误地认为该部分仅包含卡的 XDS110部分、因为它不会用于最终的开发器件。

    最终有两个因素可以防止这种情况发生。
    1.复位按钮位于卡的 XDS110部分(实际上不是一个预防性问题,我可以跳线/将复位连接到远程按钮,不管怎样我需要)。
    2.如果不使用 IC101、则电路板无法自行供电、IC101位于器件的 XDS110部分的远端。

    但是、如果我构建一个提供5V 至3.3V 稳压器的简单 BoosterPack、我仍然可以使用该卡。

    不敢说、但这似乎是一种遗漏、因为它会导致卡无法使用、除非卡的 XDS110部分通电。 对我来说、这意味着我无法开发应用、然后切换到主机端的 USB 端口、因为 XDS 部分是供电的地方。