This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2422:UART 以32KHz 运行时的功耗

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/773747/msp430fr2422-power-consumption-when-uart-runs-at-32khz

器件型号:MSP430FR2422

各位专家:  

当 UART 以32KHz 运行时、您是否有功耗数据?

我在下图中找到了 MHz 运行情况。 我们是否可以考虑在32kHz 频率下运行的 RTC 几乎相同?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hisao、

    您包含了 MSP430FR2422外设的所有功耗特性。  我们没有任何进一步的特性数据。  

    遗憾的是、这意味着我们无法指定低于1MHz 标记的功率。   

    谢谢、

    JD