This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:使用 MSP430电容式触控 Booster Pack

Guru**** 1513510 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR6989, BOOSTXL-CAPKEYPAD, CAPTIVATE-PGMR, CAPTIVATE-BSWP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/773550/msp430fr6989-using-the-msp430-capacitive-touch-booster-pack

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR6989BOOSTXL-CAPKEYPAD

使用云工具、我发现 MSP430电容式触控 Booster Pack 被列为与 MSP-EXP430FR6989 Launchpad 兼容的 Booster Pack。 问题是、我找不到介绍如何将此 Booster Pack 与 Launchpad 配合使用的示例或文档。 有人有什么建议吗? 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    以下是链接: software-dl.ti.com/.../ch_evm_boostxl_capkeypad.html
    在此链接下、您将找到有关"使用 MSP-EXP430FR6989 +分段式 LCD 实现开箱即用体验"的说明。

    伊斯天
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊斯天

    非常感谢您的链接。 我想尝试一下该 Booster Pack、但我首先找到了 MSP430电容式触控 Booster Pack、并想添加它提供的滑块功能。 我想知道是否有人对这种组合有过经验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你有什么看法? 您是否希望首先使用 BOOSTXL-CAPKEYPAD 并实现滑块功能?
    要使用 BOOSTXL-CAPKEYPAD、我建议您阅读设计指南 carefully.software-dl.ti.com/.../ch_design_guide.html
    2.要使用计算机上的 CapTIvate 设计中心调试和更改参数、您需要 BOOSTXL-CAPKEYPADCAPTIVATE-PGMR 编程器。 (非常重要)这是 link.www.ti.com/.../captivate-pgmr
    BOOSTXL-CAPKEYPAD 没有滑块功能。 这是一个更好的 choice.www.ti.com/.../captivate-bswp

    伊斯天