This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:设置 DCO 频率

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2272, MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/773976/msp430fr2633-setting-dco-frequency

器件型号:MSP430FR2633
主题中讨论的其他器件:MSP430F2272、

您好!

我将从 MSP430F2272迁移到 MSP430FR2633、我注意到了许多合适的器件、但我的应用需要通过5ppm 的外部32KHz 晶振来设置 DCO 频率。 这是闪存变体中的位置。

阅读 迁移数据表 时、会发现有权解决此问题的方法。 是否有任何相关文档?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    您可以使用外部晶体作为 FLL 的基准来驱动 DCO。 请参阅 TI Resource Explorer 中提供 的名为 msp430fr243x_CS_02.c 的示例代码、以了解如何实现该功能。

    此致、

    Matt