请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5969 工具/软件:Code Composer Studio
你好,这是 haribrishna
现在我正在使用 SPI 协议、我的问题就像在 MSP430FR596 P1.6中、P1.5是 MOSI MISO。现在在设计中、两个从器件一个是闪存存储器、另一个是加速计、两个都在使用 SPI 通信。 两个从器件的 MISO 和 MOSI 线路内部连接到 MSP 的单 MISO、MOSI。当我想与任何从器件通信时、我将 CHIP_SELECT 引脚设置为低电平、以便我逐个工作两个从器件。。。问题就像我写入数据一样 在这段时间内,加速计运动将检测到发生了什么,并持续闪存30秒。。 我丢失了写入闪存的数据? 或者运动不起作用?。。
谢谢。。。