This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2522:MSP430FR2522

Guru**** 2504905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/769210/msp430fr2522-msp430fr2522

器件型号:MSP430FR2522

您好、先生、我们正在开发电容式单触式键盘。我不了解 MSP 控制器。您可以提供使用串行通信(I2C、UART)进行键盘配置的任何相关文档和库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harika、您好!

    有关 CapTIvate 电容式触控 MSP430 MCU的信息、请单击此处。

    CapTIvate 库内置于器件 ROM 存储器中 、因此没有"库"。

    启动项目时、您可以使用 CapTIvate 设计中心( 免费)创建传感器配置。

    此设计中心为您生成所有代码(CCS 和 IAR)。

    您只需在传感器回调函数中添加代码(请参阅技术指南-软件一章)。

    视频 将帮助您了解该过程。

    您可以从 CapTIvate EVM 开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harika、您好!

    自您上次响应以来已经有一段时间了、因此我假设您拥有所需的一切、因此我将关闭此主题。
    如果情况并非如此、并且您需要其他帮助、则可以重新打开同一个线程。