This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:三相能量计校准源

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779, MSP430F6779A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/771736/msp430f6779a-three-phase-energy-meter-calibration-sources

器件型号:MSP430F6779A
主题中讨论的其他器件:MSP430F6779EVM430-F6779

您好!

    我使用 具有集成 MSP430F6779器件的三相电表 EVM 进行开发和电能测量。 但是、我无法确定 器件校准所需的电阻器和电感器(用于适当的功率因数校准)值等适当的交流源。 因此、请推荐该电阻器和电感器值。

谢谢您、

Nilesh Motawala

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引述 USER="NILESH NMOTWAL"]我正在使用 具有集成 MSP430F6779 器件的三相电表 EVM 进行开发和电能计量。[/引述]

    感谢您关注我们的 MSP430器件。 虽然非 A 版本 MSP430F6779器件可用于评估、但我建议您使用 A 版本器件 MSP430F6779A。 通过阅读 MSP430F67xx 和 MSP430F67xxA 器 件之间的差异应用手册、您可以找到它们之间的差异(改进)。

    [引用 user="NILESH naceWALA">但我无法确定 校准器件所需的电阻器和电感器(用于正确的功率因数校准)值等正确交流源的值。 因此、请建议电阻器和电感器值。[/quot]

    很抱歉、您需要更具体一些。 您是否询问如何为电流互感器(CT)选择合适的负载电阻器?

    您是否听说过我们更新的 电能测量设计中心(EMDC) GUI 和软件库? 支持 MSP430F6779A、与传统能源库相比、使用此软件有许多优势、包括更轻松的配置、器件间的迁移、校准、自动代码生成等 您可以从以下资源中了解有关 EMDC 的更多信息:

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

         首先、感谢您的友好支持。

         我的观点是,我想知道 TI 三相能源 EVM430-F6779仪表发展板的校准过程,

       我参考链接 training.ti.com/build-your-own-energy-meter 了解校准过程、但我无法确定 功率因数校准的电阻器和电感器额定值。 原因   

     当我的负载具有电感时、由于功率因数不理想、我无法获得精确的工作功率。(对于电阻负载、所有工作正常)。

         请指导我选择使用什么值的交流电源来校准同一器件。

        例如(电阻负载为1A 的230V 交流电源),但功率 因数校正(电感负载)必须使用哪种类型的电感负载。

    我想说的是、我使用 slaa577g.zip 作为参考代码和校准软件。

    此致、

    Nilesh Motawala

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享 本次培训的链接 -它有助于构建您的问题背景、并使您的学习更轻松! 在培训视频的网页上、我建议下载 .pdf 格式的幻灯片。 然后、看一下幻灯片65。 有一个非常有用的公式、用于使用电阻器和电感器计算所需的相位角。

    由于我们通常在60度(PF = 0.5)执行相位校准、因此假设我们的电感值 XL 等于1H。 现在、我们需要选择一个电阻值 R、以实现60度的相移。 由于 XL 为1H、因此使用 R = 218欧姆将使我们达到接近60度(精确到59.955度、足够接近)。 将这些值用于 XL 和 R 后、在电路板上执行相位校准。 然后、当您的负载为电感时、您应该获得更准确的结果。

    为了获得最精确的校准、建议使用高精度测试设置、但它们并不总是可用的。 因此、这种方法是一种出色的替代方法。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

                您建议我选择1H 电感器、但实际上它太大了、我在  本培训 视频中看到的是小型电感器。根据我的知识、这种电感器是不可能的。我还在当地市场上查询了这种类型的电感器、但没有得到任何电感器 积极响应。

    请指导我。

    此致、

    Nilesh Motawala

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以使用上面突出显示的公式选择可用尺寸的电感器、然后计算所需的电阻以实现60度相位角(或 PF = 0.5)。

    此致、

    James