This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2155:ESD 测量中未使用引脚的 GND 连接

Guru**** 2766325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/772528/msp430fr2155-about-gnd-connection-of-unused-pins-in-esd-measures

主题中讨论的其他器件:冲击

您好、社区成员、

我收到了客户关于静电放电的以下问题。
可以检查一下吗?
关于"MSP430系统级 ESD 注意事项"、我已经向我的客户介绍了相关内容。


虽然 TEST 引脚在未使用时处于"开路"状态、但它是否会通过"GND 连接"提高抗噪性能?
根据数据表中描述的"未使用的引脚连接"、TEST 引脚正在连接内部下拉电阻器。 接地时、是否存在由于噪声而导致的中间电流的危险?

2.请参阅下面客户的注意事项。
我的客户的想法是错误的吗?


它们将未使用的引脚设置为开路并将其设置为输出。


静电放电测试提高了耐损坏性。


从实验结果来看、他们正在考虑处理未使用的引脚、如下所示。
·设置为输入
·连接至 GND

他们认为、随着 GND 连接的增加、将静电放电逸出 GND 的可能性也会增加。


由于噪声、他们认为有直通电流在 GND 连接内部流动的危险。

最恰当的考虑。
Cruijff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我认为这与系统设计有关。 我们有两个与 ESD 相关的文档、您可以访问 www.ti.com/.../slaa689.pdfwww.ti.com/.../slaa530.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ESD 保护二极管的用途是将 ESD 冲击产生的电流转移到电源(VCC 或 GND)。

    通过直接连接到 GND (或 VCC)、您的阻抗甚至比二极管更低、因此在这方面可以更好地工作。